专用 IP 地址无效

起始专用 IP 地址(或 5410 Stratix 交换机的专用 IP 地址)为空或无效。请输入有效范围内的值:
  • A 类 (Netid.hostid.hostid.hostid):1.0.0.0 - 126.255.255.255
  • B 类 (Netid.Netid.hosid.hostid):128.0.0.0 - 191.255.255.255
  • C 类 (Netid.Netid.Netid.hostid):192.0.0.0 - 223.255.255.255
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal