所选子网掩码的专用 IP 地址无效
所选子网掩码的起始专用 IP 地址无效。请输入与子网掩码大小相对应的有效 IP 地址。
子网掩码 | 起始专用子网地址 |
255.255.0.0 | 最后两个八位组必须是 0。 示例:10.200.0.0 |
255.255.255.0 | 最后一个八位组必须是 0。 示例:10.200.1.0 |
255,255,255,128 | 最后一个八位组必须是 0 或 128。 示例:10.200.1.0 或 10.200.1.128 |
255,255,255,192 | 最后一个八位组必须是以下数字之一:0、64、128、192。 示例:10.200.1.64 |
255,255,255,224 | 最后一个八位组必须是以下数字之一:0、32、64、96、128、160、192、224。 示例:10.200.1.32 |
255,255,255,240 | 最后一个八位组必须是以下数字之一:0、16、32、48、64、80、96、112、128、144、160、176、192、208、224、240。 示例:10.200.1.16 |
提供反馈