起始专用 IP 地址
如果“
条目类型
”为“子网
”,则“起始专用 IP 地址
”必须与子网掩码的大小相对应,如下表所示。子网掩码 | 起始专用子网地址 |
|---|---|
255.255.0.0 | 最后两个八位组必须是 0。 示例:192.168.0.0 |
255.255.255.0 | 最后一个八位组必须是 0。 示例:192.168.1.0 |
255,255,255,128 | 最后一个八位组必须是 0 或 128。 示例:192.168.1.0 或 192.168.1.128 |
255,255,255,192 | 最后一个八位组必须是以下数字之一:
示例:192.168.1.64 |
255,255,255,224 | 最后一个八位组必须是以下数字之一:
示例:192.168.1.32 |
255,255,255,240 | 最后一个八位组必须是以下数字之一:
示例:192.168.1.16 |
提供反馈