对环网成员进行排序

按 IP 地址或 MAC 地址对环网成员进行排序。这些列标有箭头图标(升序三角形降序图标)。
按升序和降序对环网成员进行排序
  1. 在设备的选项卡上,展开“
    设备级环网
    ”,然后展开“
    环网 X
    ”。
  2. 选择“
    成员
    ”。
  3. 在“
    成员
    ”视图中,选择“
    IP 地址
    ”或“
    MAC 地址
    ”列标题的箭头,以在升序和降序之间进行切换。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal