诊断链路问题

使用“
端口诊断
”对话框可查看链路性能的状态,以诊断所选端口与节点之间的链路问题。您还可以重置和清除所有状态计数器。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
要诊断端口与节点之间的链路问题
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    端口状态
    ”。
  2. 在“
    端口状态
    ”视图中,在对应端口的“
    端口诊断
    ”列中选择 FTDStudioPortDiag
  3. 在“
    端口诊断
    ”中,查看以下诊断信息:
    • 八位组和数据包计数器
    • 链路上的冲突
    • 链路上的错误
  4. (可选)选择“
    重置计数器
    ”以重置和清除状态计数器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal