配置以太网供电端口
以太网供电 (Power over Ethernet, PoE) 通过单根以太网电缆为终端设备提供电力和数据。使用
PoE
视图可限制支持的总功率,并为各个端口配置电源管理模式和电源设置。对于 Stratix 5410 设备,还可以设置端口所用功率的优先级。先决条件
- 设备处于联机状态。
配置 PoE 端口
- 在设备的选项卡上,选择PoE。
- 在PoE视图的“模式”列中,选择电源管理模式是“自动”、“关”还是“静态”。
- 如果“模式”设置为“自动”,则在“功率限制”列中键入 4 W 到 30 W 之间的功率级别。
- 如果“模式”设置为“静态”,则在“已用功率”列中键入 4 W 到 30 W 之间的值。
- 对于 Stratix 5410,在“功率优先级”列中选择“功率优先级”是“高”还是“低”。
- 在“支持的总功率”字段中,键入一个介于 4 W 和 30 W 之间的值,以限制总 PoE 功率预算。此值由电源确定。
- 选择“设置”可将设置发送到交换机。
提供反馈