清除环网上的故障

如果环网管理程序频繁重复发生故障/恢复,请在“
环网 X
”视图中选择“
清除故障
”以清除故障。
小贴士:
仅当交换机是环网管理程序时,“
清除故障
”才可用。
要清除环网上的故障
  1. 在设备的选项卡上,展开“
    设备级环网
    ”,然后展开相应的“
    环网
    ”。
  2. 在“
    环网 X
    ”视图中,选择“
    清除故障
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal