“时间同步”视图

“
时间同步
”视图提供与 CIP 同步时间同步相关的信息。使用“
时间同步
”视图可查看当前正在管理系统时间的设备,并查看与 CIP 同步时钟相关的信息。
CIP 同步基于 IEEE 1558 标准 - 精确时间协议 (Precision Time Protocol, PTP)。此协议提供一种标准机制来跨分布式设备网络同步时钟并定义时间同步对象,该对象为 IEEE 1588 标准提供 CIP 接口。
当设备处于脱机状态且禁用 CIP 同步时,设置无任何值。有关 CIP 同步的更多信息,请参阅出版号 IA-AT003。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal