“SD 卡”视图参数

使用“
SD 卡
”视图,可将配置文件复制到 SD 卡或从 SD 卡复制配置文件。当处于脱机状态或设备中出现通信错误时,这些参数不可用。
对于双工设备,您可以查看模块 A 和模块 B 的配置。在以下情况下,显示的值变为空:
  • 设备类型不匹配。
  • 从设备获取标识时出现超时。
参数
说明
SD 卡状态
显示 SD 卡的状态。可用值如下:
  • 不存在
  • 已格式化
  • 未格式化
SD 卡已锁定
显示 SD 卡是否已锁定。可用值如下:
  • 是
  • 否
启用 SD 卡
选择该选项可启用 SD 卡插槽。
当设备处于显式保护模式时,“
启用 SD 卡
”处于禁用状态。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将待定编辑写入设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal