重置设备

使用“
重置
”来模拟切换电源。
重要提示:
重置设备会中断与设备的连接,以及与通过该设备连接的任意其他设备的连接。与其他控制器的连接也可能断开。在继续执行操作前,请确保此时的连接中断是可接受的。不应中断当前用于控制的设备的连接。
重置设备
  1. 在要更新信息的设备的选项卡上,选择“
    重置
    ”。
  2. 在应用更改对话框中,选择“
    是
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal