“冗余”视图参数

“
冗余
”视图显示冗余状态,还可以授权或取消授权次适配器,以及切换到次适配器。
参数
说明
主适配器物理插槽
显示主适配器的物理插槽。
  • 空
  • 未知
  • 0
  • 1
冗余状态
显示主适配器或次适配器的冗余状态。
  • 空
  • 不支持
    可能的状态:适配器未设置为冗余模式,或者适配器不支持冗余功能。
  • 加电/未确定
  • 对次适配器进行资格认证
  • 取消次适配器的资格认证
    可能的状态:次适配器已取消授权,次适配器 IP 地址不正确,或者没有网络连接。
  • 无次适配器
    可能的状态:次插槽中没有冗余适配器,次适配器开关未设置为冗余适配器,或者处于切换过程中。
授权次适配器
授权次适配器。
正在进行资格认证
显示授权状态。
  • 空
  • 是
  • 否
取消授权次适配器
取消授权次适配器。
切换到次适配器
切换到次适配器。
提示
:在脱机状态下,或者次适配器兼容性与主适配器不匹配时,将禁用“切换到次适配器”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal