“端口诊断”参数

“
端口诊断
”包含以下参数。
参数
说明
接口计数器
只有在设备联机时才会显示值。
  • “
    入站八位组
    ”:接口上接收的八位字节数量。
  • “
    出站八位组
    ”:接口上发送的八位字节数量。
  • “
    单播入站数据包
    ”:接口上接收的单播数据包数量。
  • “
    单播出站数据包
    ”:接口上发送的单播数据包数量。
  • “
    非单播入站数据包
    ”:接口上接收的非单播数据包数量。
  • “
    非单播出站数据包
    ”:接口上发送的非单播数据包数量。
  • “
    丢弃的入站数据包
    ”:接口上接收到但丢弃的输入数据包数量。
  • “
    丢弃的出站数据包
    ”:接口上发送出但丢弃的输出数据包数量。
  • “
    出错的入站数据包
    ”:包含错误的入站数据包数量(不包括丢弃的入站数据包)。
  • “
    出错的出站数据包
    ”:包含错误的出站数据包数量(不包括丢弃的出站数据包)。
  • “
    使用未知协议的入站数据包
    ”:使用未知协议的输入数据包数量。
介质计数器
只有在设备联机时才会显示值。
  • “
    校准错误
    ”:收到的长度非八字节整数的帧数。
  • “
    FCS 错误
    ”:收到的未通过 FCS 检查的帧数。
  • “
    单一冲突
    ”:成功传输且只经历过一次冲突的帧数。
  • “
    多重冲突
    ”:成功传输且经历过多次冲突的帧数。
  • “
    SQE 测试错误
    ”:生成 SQE 测试错误消息的次数。
  • “
    延迟传输
    ”:显示由于媒介繁忙而导致首次传输尝试遭延迟的帧数。
  • “
    近期冲突
    ”:检测到的晚于 512 位时间进入数据包传输的冲突次数。
  • “
    额外冲突
    ”:由于额外冲突而传输失败的帧数。
  • “
    MAC 发送错误
    ”:由于内部 MAC 子层发送错误而导致传输失败的帧数。
  • “
    MAC 接收错误
    ”:由于内部 MAC 子层接收错误而导致接口上接收失败的帧数。
  • “
    载波监听
    ”:当尝试传输帧时,载波监听条件丢失或者从未置位的次数。
  • “
    帧过长
    ”:收到的帧数超过最大允许帧大小。
重置计数器
将设备上的接口和介质计数器值置零,并将对话框中显示的值更新为当前计数器值。
“
重置计数器
”仅在设备联机时启用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal