“概述”视图参数(扫描器模式)

设备处于扫描器模式时,“
概述
”视图包含以下参数:
参数
说明
版本
显示设备的主版本和次版本。
电子键控
显示用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
有效值包括:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
  • 禁用键控
有关“电子键控”的详细信息,请参阅 Electronic Keying in
Logix5000
Control Systems Application Technique
,出版号 LOGIX-AT001。
机架连接
显示与远程机架中的 I/O 设备进行通信的连接。
有效值包括:
  • “
    无
    ”-
    从控制器到设备的直接连接。
时间同步与运动连接
显示支持精确时间协议 (Precision Time Protocol, PTP) 同步的设备的时间同步连接。
有效值包括:
  • “
    否
    ”-
    在设备中禁用运动和时间同步。
  • “
    是
    ”-
    在设备中启用运动和时间同步。
并发通信
有效值包括:
  • “
    否
    ”-
    “标准正向”打开。
    这是当“
    冗余
    ”设置为“
    否
    ”时的默认值。
  • “
    是
    ”-
    “并发正向”打开。
    这是当“
    冗余
    ”设置为“
    机架对
    ”时的默认值。
冗余
指示设备是否支持控制器冗余。有效值包括:
  • “
    否
    ”- 设备未配置为冗余机架对 (Redundant Chassis Pair, RCP)。
  • “
    机架对
    ” - 设备位于 RCP 机架中。
状态连接
显示设备的状态连接。有效值包括:
  • “
    否
    ”-
    不存在从控制器到设备的状态连接。
  • “
    是
    ”-
    与设备的输入连接,用于向控制器发送桥/适配器状态。
网络模式
有效值包括:
  • “
    设备级环网
    ”(Device Level Ring, DLR) - 提供一种在基于环网的网络中检测故障、管理故障和从单个故障中恢复的方法。
  • “
    并行冗余协议
    ”(Parallel Redundancy Protocol, PRP) - 通过向两个独立的网络基础设施(即 LAN A 和 LAN B)发送重复坐标系来创建无缝冗余。
以太网地址模块 1
以太网地址模块 2
指定模块 1 或模块 2 的以太网地址。仅当符合以下条件时,这两个参数才可用:
  • 设备处于扫描器模式。
  • “
    冗余
    ”设置为“
    机架对
    ”。
  • “
    并发
    ”设置为“
    是
    ”。
设备定义
打开“
设备定义
”以更改版本、电子键控和其他特定于设备的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal