“概述”视图参数(适配器模式)

设备处于适配器模式时,“
概述
”视图包含以下参数:
小贴士:
参数基于正在配置的设备。对设备不适用的参数将被隐藏。
参数
说明
版本
显示设备的主版本和次版本。
电子键控
显示用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
有效值包括:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
  • 禁用键控
有关“电子键控”的详细信息,请参阅 Electronic Keying in
Logix5000
Control Systems Application Technique
,出版号 LOGIX-AT001。
机架连接
显示与远程机架中的 I/O 设备进行通信的连接。
有效值包括:
  • “
    无
    ”-
    从控制器到设备的直接连接。
  • “
    数据 - 机架优化
    ”-
    将数据限制在基本的状态数据和输入数据,以通过“机架连接”优化连接数。
  • “
    只听 - 数据 - 机架优化
    ”-
    一种 I/O 连接,其中,另一个控制器拥有/提供设备的配置数据。使用只听连接的控制器不会写入配置。它只能在所有者控制器有效执行控制时与设备建立连接。
时间同步与运动连接
显示支持精确时间协议 (Precision Time Protocol, PTP) 同步的设备的时间同步连接。
有效值包括:
  • “
    是
    ”-
    在设备中启用运动和时间同步。
  • “
    否
    ”-
    在设备中禁用运动和时间同步。
并发通信
有效值包括:
  • “
    否
    ”-
    “标准正向”打开。
冗余
指示设备是否支持适配器冗余。有效值包括:
  • 否
  • 适配器对
状态连接
显示设备的状态连接。有效值包括:
  • “
    否
    ”-
    不存在从控制器到设备的状态连接。
网络模式
有效值包括:
  • 设备级环网 (Device Level Ring, DLR)
  • 并行冗余协议
    (Parallel Redundancy Protocol, PRP)
机架尺寸
显示包含网桥设备的机架的机架尺寸。
有效范围是 1 至 32。默认值是 17。
设备定义
打开“
设备定义
”以更改版本、电子键控和其他特定于设备的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal