“网络”视图参数(双工)

使用“
网络
”视图可查看设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 网络或并行冗余协议 (Parallel Redundancy Protocol, PRP) 网络的相关信息。
仅当应用程序处于联机状态且设备配置文件中没有通信错误时,这些参数才可用。显示的参数取决于模块配置文件与 DLR 设备联机还是与 PRP 设备联机。
警告:
PRP/DLR 或 IP 地址开关位置与物理设备
设置不匹配。
此警告会在以下情况下出现:
  • DLR 或 PRP 模式开关在运行时发生更改。
  • IP 旋转开关在运行时发生更改。
设备级环网设置
参数
说明
网络模式
显示设备配置文件与设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 设备联机。
网络拓扑
当前网络拓扑显示为下列值之一:
  • “
    线型/星型
    ”,或
  • 环网
网络状态
当前网络状态显示如下:
  • 正常
  • “
    环网故障
    ”,或
  • 检测到意外回路
管理程序状态
显示管理程序的状态。仅当“
管理程序模式
”启用时可用。可用的值:
  • “
    活动
    ”- 设备是活动环网管理程序
  • “
    备份
    ”- 设备是备份环网管理程序
  • “
    无法支持当前信标间隔或超时
    ”- 设备无法支持当前活动环网管理程序的信标间隔或信标超时值。
活动环网管理程序
显示活动环网管理程序的 IP 地址或 MAC 地址。
仅当设备位于环网中时可用。
活动管理程序优先顺序
显示当前分配给活动环网管理程序的优先顺序。
仅当设备位于环网中时可用。
检测到的环网故障
显示从上一次循环加电或计数器重置以来,在网络上检测到的环网故障数。
仅当设备是环网管理程序时可用。
端口 1 上的上一活动节点
在发生环网故障时,显示在端口 1 上与活动环网管理程序进行通信的上一节点的 IP 地址或 MAC ID。
仅当设备是环网管理程序时可用。
端口 2 上的上一活动节点
在发生环网故障时,显示在端口 2 上与活动环网管理程序进行通信的上一节点的 IP 地址或 MAC ID。
仅当设备是环网管理程序时可用。
环网故障状态
显示环网故障的当前条件为:
  • 部分网络故障
    或
  • 频繁重复发生故障/恢复
仅当设备是环网管理程序时可用。
启用管理程序模式
指示设备配置为网络上的管理程序。如果取消选中该选项,则禁用“
管理程序模式
”,且设备不是网络上的管理程序。
重置环网故障
用于将设备的环网故障计数重置为零。
仅当设备是环网管理程序时可用。
验证故障位置
使设备验证端口 1 和端口 2 上的上一节点故障位置并更新“
最后活动节点
”参数。
“
最后活动节点
”参数显示验证故障位置时最后一个故障的信息。
仅当设备是环网管理程序时可用。
清除快速故障
使设备清除“频繁重复发生故障/恢复”故障。
仅在以下情形时可用:设备是环网管理程序且环网故障条件为“
频繁重复发生故障/恢复
”。
刷新
检索和显示设备中的最新信息。
高级配置
打开“
高级网络配置
”可配置高级网络属性。
并行冗余协议设置
并行冗余协议需要两个独立的物理网络才能运行。这两种网络标记为 LAN A 和 LAN B。
参数
说明
网络模式
显示设备配置文件与并行冗余协议 (Parallel Redundancy Protocol, PRP) 设备联机。
上一个 PRP 故障时间戳 - 端口 A
显示端口 A 的最新故障时间戳。如果端口无故障,则显示“
无
”。
提示:
为确保正确显示时间戳,应启用精确时间协议并同步适配器。
上一个 PRP 故障时间戳 - 端口 B
显示端口 B 的最新故障时间戳。如果端口无故障,则显示“
无
”。
提示:
为确保正确显示时间戳,应启用精确时间协议并同步适配器。
其他 PRP 节点的诊断
显示设备检测到的 PRP 设备列表以及在其中检测到此类设备的 LAN。
地址
显示节点的 IP 地址或 MAC 地址。
节点类型
指定节点的操作模式。
  • 双连接节点 (Double Attached Node, DAN)
  • 虚拟双连接节点 (Virtual Double Attached Node, VDAN)
  • 冗余框节点 (Redundancy Box Node, RedBox)
端口 A
显示 LAN A 上节点的状态。
  • 活动
  • 不活动
端口 B
显示 LAN B 上节点的状态。
  • 活动
  • 不活动
诊断
显示每个 LAN 的计数器和状态信息。
网络状态
显示 LAN 的状态。
  • “
    正常
    ”- 表示 PRP 网络没有问题
  • “
    故障
    ”- 表示 PRP 网络出现问题
网络故障计数
显示自上次重置计数器操作或加电以来,“
网络状态
”参数从“
正常
”变为“
故障
”的次数。
发送计数
显示自上次重置计数器操作或加电以来,通过每个 LAN 发送的标记有 PRP 的帧数。
接收计数
显示自上次重置计数器操作或加电以来,通过每个 LAN 接收的标记有 PRP 的帧数。
错误 LAN 计数
显示自上次重置计数器操作或加电以来,在错误 LAN 上接收的标记有 PRP 的帧数。例如,在 LAN B 上接收到的标记有 PRP 的 LAN A 帧(或反之)。
通常表示从 LAN A 到 LAN B 交叉连接的线。
唯一条目计数
显示自上次重置计数器操作或加电以来,在一个 LAN 中接收(而未在另一个 LAN 中接收)的标记有 PRP 的帧数。
通常表示在另一个 LAN 上丢失连接或丢失帧。
重复条目计数
显示自上次重置计数器操作或加电以来,在此 LAN 中接收(且在另一个 LAN 中也接收)的标记有 PRP 的帧数。
提示:
此计数在正常操作期间递增,不表示故障。
多条目计数
显示自上次重置计数器操作或加电以来,通过每个 LAN 接收到的多个重复条目所对应的标记有 PRP 的帧数。
通常表示未配置的网络(如路由回路)。
刷新
检索和显示设备中的最新信息。
重置计数器
将 PRP 计数器值置零,并将选项卡中显示的值刷新为当前计数器值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal