为网桥设备配置高级网络属性

使用“
高级网络配置
”可配置高级网络属性。
有关如何配置高级网络属性的详细信息,请参阅 EtherNet/IP 嵌入式交换技术应用指南(出版号 ENET-AP005)。
为网桥设备配置高级网络属性
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    网络
    ”。
  2. 在“
    网络
    ”视图中,选择“
    高级
    ”。
  3. 在“
    高级网络配置
    ”中,根据需要配置网络属性。
  4. 选择“
    设置
    ”以将更改写入设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal