高级网络配置参数(双工)

使用“
高级网络配置
”中的设置可配置高级网络属性。
仅当应用程序处于联机状态且设备配置文件中没有通信错误时,此信息才可用。
参数
说明
网络模式
显示设备配置文件与设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 设备联机。
网络拓扑
当前网络拓扑显示如下:
  • “
    线型/星型
    ”,或
  • 环网
活动环网管理程序
显示活动环网管理程序的 IP 地址或 MAC 地址。
仅当设备位于环网中时可用。
活动管理程序优先顺序
显示当前分配给活动环网管理程序的优先顺序。
仅当设备位于环网中时可用。
管理程序优先顺序
指定管理程序优先顺序编号。可接受的值:0 至 255。
管理程序状态
显示管理程序的状态。仅当“
管理程序模式
”启用时可用。可用的值:
  • “
    活动
    ”- 设备是活动环网管理程序
  • “
    备份
    ”- 设备是备份环网管理程序
  • “
    无法支持当前信标间隔或超时
    ”- 设备无法支持当前活动环网管理程序的信标间隔或信标超时值。
管理程序模式
显示“
管理程序模式
”是否已启用。
信标间隔
指定管理程序通过它的两个环网端口传输信标帧的频率。请参阅用户手册以了解设备的有效范围。
仅当“
管理程序模式
”启用时可用。
信标超时
指定环网节点在多长时间没有接收到信标帧之后超时。
超时值至少必须为信标间隔值的 2 倍,但不能超过 500,000。
仅当“
管理程序模式
”启用时可用。
环网协议 VLAN ID
指定环网协议消息中使用的 VLAN ID。
可接受的值:0 至 4094。
仅当“
管理程序模式
”启用时可用。
设置
将待定编辑写入设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal