搜索
PVPageENetBridgeGeneral
禁用由设备上的交换机配置的 IP 设置
如果使用设备上的交换机来设置 IP 地址,则自动设置“
由设备上的交换机配置的 IP 设置
”。
禁用由设备上的交换机配置的 IP 设置
更改设备上的开关设置。
通过以下两种方式之一重置设备:
对设备循环加电。
在“
设备信息
”视图中选择“
重置设备
”。
“Internet 协议”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal