“显示”视图参数
使用“
显示
”视图可配置显示对象。当软件处于联机状态且设备配置文件中没有通信错误时,参数才可用。对于双工设备,您可以查看模块 A 和模块 B 的配置。在以下情况下,显示的值变为空:
- 设备类型不匹配。
- 从设备获取标识时出现超时。
“
显示
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
启用非系统消息 LCD 显示 | 选择该参数可显示所有非系统消息。 如果设备处于显式保护模式,则禁用此参数。 |
显示网络配置消息 | 选择该参数可显示网络配置消息。 此参数在选择了“ 启用非系统消息 LCD 显示 ”时可用。如果设备处于显式保护模式,则禁用此参数。 |
显示未分类消息 | 选择该参数可显示未分类消息。未分类消息包括网络配置和非系统消息中未涵盖的所有消息。 此参数在选择了“ 启用非系统消息 LCD 显示 ”时可用。如果设备处于保护模式,则禁用此参数。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
设置 | 将待定编辑写入设备。 |
提供反馈