设备诊断参数
“
设备诊断
”对话框包含以下参数:
小贴士:
可用参数因设备定义而异。
健康
参数 | 说明 | 值 |
|---|---|---|
运行模式 | 显示设备的操作状态。当设备处于脱机状态,或未建立与设备的连接时,“ 运行模式 ”为空。 | 空闲或运行 |
超过诊断阈值 | 显示是否有诊断处于活动状态,或者是否达到阈值。 | 是或否 |
诊断序列计数 | 显示检测到不同诊断条件的次数,以及不同诊断条件从已检测状态转换到未检测状态的次数。 | 有效编号 |
能够控制 | 显示响应设备是否能够打开 I/O 连接。 | 是或否 |
端口 1/端口 2 已连接 | 指示端口 1 或端口 2 是否与设备连接。 | 是或否 |
端口 1/端口 2 不确定 | 指示是否已验证端口 1 或端口 2 连接状态。 | 是或否 |
端口 1/端口 2 故障 | 指示端口 1 或端口 2 发生故障。 | 是或否 |
已启用 DLR | 指示是否为此设备启用设备级环网 (Device Level Ring, DLR)。 | 是或否 |
已启用 PRP | 指示是否为此设备启用并行冗余协议 (Parallel Redundancy Protocol, PRP)。 | 是或否 |
端口 1/端口 2 断开连接的时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示端口 1 或端口 2 断开连接的时间戳。
| 有效时间值,或者如果未记录事件时间则无值。 |
故障
参数 | 说明 | 值 |
|---|---|---|
安全模式故障 | 指示在安全模式下是否发生了故障。 | 是或否 |
连接模式故障 | 指示“ 设备定义 ”中定义的连接是否发生故障。 | 是或否 |
内存卡故障 | 如果可拆卸内存卡不存在、未格式化或者没有足够的空间来存储配置数据和固件,则显示“ 是 ”。 | 是或否 |
内存卡数据不匹配 | 如果内存卡上的数据与配置或固件产品不匹配,则显示“ 是 ”。 | 是或否 |
过热 | 如果设备的工作温度高于其工作温度限制,则显示“ 是 ”。 | 是或否 |
临界温度 | 如果设备的温度高于能够正常工作的临界温度限制,可能会在没有进一步警告的情况下关闭,则显示“ 是 ”。 | 是或否 |
PRP 端口 1/端口 2 故障 | 指示端口 1 或端口 2 在 PRP 模式下发生故障。 | 是或否 |
配对丢失故障 | 如果缺少两个设备中的其中一个,则显示“ 是 ”。 | 是或否 |
配对产品类型故障 | 如果预期配对设备标识由于产品类型而不能成为配对,则显示“ 是 ”。 | 是或否 |
配对版本故障 | 如果设备因版本与具有连接的配对设备的版本不兼容而无法配对,则显示“ 是 ”。 | 是或否 |
配对链路故障 | 如果配对设备的“介质登录卡”发生链路故障,则显示“ 是 ”。 | 是或否 |
外部资格取消故障 | 指示是否发生了外部资格取消故障。 | 是或否 |
冗余连接故障 | 指示是否发生冗余连接故障。 | 是或否 |
时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次故障时间戳。
| 有效时间值,或者如果未记录事件时间则无值。 |
通信量
参数 | 说明 | 值 |
|---|---|---|
TCP 连接 | 显示当前对适配器开放和通过适配器的 TCP 连接数。 | 0 至 32767 |
CPU 利用率 | 显示计算引擎使用情况。 | 0% 至 100% |
CIP 连接 | 显示当前对适配器开放和通过适配器的 CIP 连接数。 | 0 至 32767 |
CIP 丢失的数据包数 | 对于在适配器及其子代占用的 0 类和 1 类连接中被跳过的“顺序地址项序列号”,将显示其数目。 | 0 至 2147483647 |
CIP 超时 | 显示超时的连接数,其中包括到适配器和通过适配器的源连接和目标链接。 | 0 至 2147483647 |
HMI 数据包速率 | 显示 HMI 发送数据的速率。 设备在上一秒发送和接收的 3 类数据包和未连接数据包的数量 | 0 至 2147483647 |
IO 数据包速率 | 显示 I/O 发送数据的速率。 适配器在上一秒发送或接收的 0 类和 1 类数据包的数量。 | 0 至 2147483647 |
以太网错误 | 显示所有端口的以下“以太网链接”对象值的总和:输入废弃、输入错误、输入未知 Protos、输出废弃、输出错误、校准错误、FCS 错误、单一冲突、多重冲突、SQE 测试错误、延迟传输、近期冲突、额外冲突、MAC 发送错误、载波监听错误、帧过长以及 MAC 接收错误。 | 0 至 2147483647 |
并发连接丢失数据包 | 显示设备的并发连接数据包丢失计数。 | 0 至 2147483647 |
时间同步
参数 | 说明 | 值 |
|---|---|---|
CIP 同步有效 | 指示发生事件时背板上是否存在有效的 CIP 同步时间主控方。 | 是或否 |
CIP 同步超时 | 表示在发生事件时背板上存在有效的 CIP 同步时间主控方,但已超时。 | 是或否 |
主时钟标识 | 显示设备与之同步的主时钟的标识。 | 8 字节十六进制数 |
本地时钟与系统时间之间的偏移量 | 显示本地时钟与系统时间之间的偏移量,单位为纳秒。 使用该值实时检测步骤。在接收到 PTP 更新消息时,更新该值。 | -9223372036854775808 至 9223372036854775807 |
本地时钟偏移量时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn(UTC-00:00) 格式显示本地时钟偏移量的时间戳。
| 有效时间值,或者如果没有记录的事件时间,则无值。 |
提供反馈