“设备定义”参数

“
设备定义
”包含以下参数。
小贴士:
这些参数和值基于正在配置的设备。对设备不适用的参数和值将被隐藏。
参数
说明
设备类型
显示设备的目录号和类型。
更改类型
选择以更改设备类型和版本。
名称
输入符合 IEC 61131 的设备名称。
如果在此字段中输入了无效字符,或者输入的名称超出 40 个字符,则软件将忽略超出部分的字符。
说明
输入设备的说明。
提示
:说明必须在 128 个字符以内。如果说明的字符超出最大长度,软件将忽略超出部分的字符。
以太网地址
指定设备的 IP 配置。可能存在的选项包括:
  • “
    专用网络
    ”- 选择 1 至 254 之间的值。
  • “
    IP 地址
    ”- 输入唯一的 IP 地址以标识 IP 网络中的每个节点。
  • “
    主机名
    ”- 输入完全限定域名,如 device.yourcompany.com。
以太网地址模块 1
以太网地址模块 2
指定模块 1 和模块 2 的以太网地址。仅当符合以下条件时,这两个参数才可用:
  • 设备处于扫描器模式。
  • “
    冗余
    ”设置为“
    机架对
    ”。
  • “
    并发
    ”设置为“
    是
    ”。
插槽
指定设备所驻留的插槽的编号。只有 1 到最大 I/O 设备数之间的插槽号才有效(取决于平台)。
创建设备时,插槽号默认为第一个可用插槽位置。
当控制器更改为支持较小的最大 I/O 计数时,当前插槽值有可能不再有效。
模块 A/B 插槽
指定模块 A 或模块 B 所驻留的插槽的编号。
系列
指定设备系列。
版本
显示设备的主版本和次版本。
电子键控
显示用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
有效值包括:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
  • 禁用键控
有关“电子键控”的详细信息,请参阅 Electronic Keying in
Logix5000
Control Systems Application Technique
,出版号 LOGIX-AT001。
连接
指定与远程机架中的 I/O 设备进行通信的机架连接。有效值包括:
  • “
    无
    ”- 不存在从控制器到设备的直接连接。
  • “
    机架优化
    ”- 数据只能是基本的状态数据和输入数据才能通过“机架连接”优化连接数。
  • “
    只听 - 机架优化
    ”- 一种 I/O 连接,其中,另一个控制器拥有/提供设备的配置数据。使用只听连接的控制器不会写入配置。它只能在所有者控制器有效执行控制时与模块建立连接。
提示
:可用值取决于设备类型。只有当设备是拓扑中的适配器时,“
机架优化
”和“
只听 - 机架优化
”才可用。
机架连接
指定与远程机架中的 I/O 设备进行通信的连接。有效值包括:
  • “
    无
    ”- 不存在从控制器到设备的直接连接。
  • “
    数据 - 机架优化
    ”- 将数据限制在基本的状态数据和输入数据,以通过“机架连接”优化连接数。
  • “
    只听 - 数据 - 机架优化
    ”- 一种 I/O 连接,其中,另一个控制器拥有/提供设备的配置数据。使用只听连接的控制器不会写入配置。它只能在所有者控制器有效执行控制时与设备建立连接。
提示
:只有当设备是拓扑中的适配器时,“
数据 - 机架优化
”和“
只听 - 数据 - 机架优化
”才可用。
时间同步连接
为支持精确时间协议 (Precision Time Protocol, PTP) 同步的设备指定连接。有效值包括:
  • “
    无
    ”- 在设备中禁用运动和时间同步。
  • “
    时间同步与运动
    ”- 在设备中启用运动和时间同步。
时间同步与运动连接
为支持精确时间协议 (Precision Time Protocol, PTP) 同步的设备指定连接。有效值包括:
  • “
    否
    ”- 在设备中禁用运动和时间同步。
  • “
    是
    ”- 在设备中启用运动和时间同步。
并发通信
有效值包括:
  • “
    否
    ”-“标准正向”打开。
  • “
    是
    ”-“并发正向”打开。
冗余
指示设备是否支持控制器冗余。有效值包括:
  • 否
  • 机架对
  • 适配器对
状态连接
指定设备的状态连接。有效值包括:
  • “
    否
    ”-
    不存在从控制器到设备的状态连接。
  • “
    是
    ”-
    与设备的输入连接,用于向控制器发送桥/适配器状态。
网络模式
可能存在的选项包括:
  • 设备级环网 (Device Level Ring, DLR)
  • 并行冗余协议
    (Parallel Redundancy Protocol, PRP)
机架尺寸
设置包含适配器网桥设备的机架的机架尺寸。只显示有效机架尺寸。
机架尺寸不能设置为小于机架中的最后一个设备。
提示
:“
机架尺寸
”仅适用于设备是拓扑中的适配器的情况。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal