确认对设备定义所做的更改

使用“
应用更改
”中的设置可确认对设备定义所做的所有更改。
确认对设备定义所做的更改
  • 在“
    应用更改
    ”中,选择“
    是
    ”以更新相应的值。
    数据将从以前定义的设置中恢复或设置为其默认值(视情况而定)。配置则根据新设备定义的需要来更新。
    小贴士:
    更改并未应用于软件项目,仅存在于配置文件中。要对项目进行更改,请选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal