“点”视图参数

“
点
”视图包含以下参数:
参数
说明
输入滤波器
关 -> 开/开 -> 关滤波器时间
指定一个值(以毫秒计),此值用来延迟从关到开(“
关 -> 开
”)和从开到关(“
开 -> 关
”)的转换。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
锁定时间戳
选中此复选框可锁定 CST 或 CIP 同步时间戳。
  • CST
    。锁定所有协调系统计时器 (Coordinated System Timer, CST) 转换,使得经过确认之后才会覆盖事件。
  • CIP 同步
    。使设备在可用时能够使用 CIP 同步来设置时间戳。如果接收对,则使用 CST 或协调世界时 (Coordinated Universal Time, UCT) 清除复选框时间戳。
启用时间戳捕获
选择要捕获“
关 -> 开
”和“
开 -> 关
”事件的每个输入点。选中复选框可捕获相应输入点的指定事件。
振动检测
检测已连接到输入点的设备的振动信号并忽略数据。指定在指定时间段内可接受的输入转换次数,超过此次数后的信号将被视为振动:
  • 事件数。
    输入转换的次数。
  • 时间。
    以毫秒为单位的时间段。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal