启用 CIP 同步中的时间戳

使设备在可用时能够使用 CIP 同步来设置时间戳。如果接收配对,则使用协调系统计时器 (Coordinated System Timer, CST) 或协调世界时 (Coordinated Universal Time, UCT) 禁用功能时间戳。
该参数仅适用于为“
CIP 同步 10X FIFO 模式
”或“
每点 CIP 同步
”连接配置的 1756-IB16ISOE 版本 2 设备。该参数不适用于版本 1。
启用 CIP 同步中的时间戳
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图中,选择“
    锁定时间戳
    ”,然后选择“
    CIP 同步
    ”。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal