启用 CST 锁定

锁定所有协调系统计时器 (Coordinated System Timer, CST) 转换,使得经过确认之后才会覆盖事件。例如,在 16 通道模式下,从“关”到“开”再到“关”的事件序列中,第一个“关”与“开”的转换会被记录下来,而最后一个“关”转换会被忽略。在确认或重置之前,该点上的所有后续转换都会被忽略。
如果清除该复选框,则上面示例中的第二个“关”转换会立即覆盖第一个“关”转换,即使控制器尚未抽取数据也不例外。
启用 CST 锁定
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图中,选择“
    锁定时间戳
    ”,然后选择
    CST
    。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal