启用振动检测

使用振动检测功能检测连接到设备输入点的设备发出的振动信号(例如,在连接故障时快速转换)并忽略这些数据。通常情况下,振动信号会使输入在相对较短的时间内错误地进行多次转换。
启用振动检测
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图中,对于每个输入点:
    • 在“
      振动检测 > 启用
      ”列中,选中该复选框可启用振动检测。
    • 在“
      振动检测 > 事件数
      ”列中,输入在给定时间内可以接受的输入转换次数,超出此值便会视为输入发生振动。
    • 在“
      振动检测 > 时间
      ”列中,输入对输入转换次数进行计数的时间段(以毫秒为单位)。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
    小贴士:
    通过选中或清除每列标题中的复选框可以一次性选中或取消选中该列中的所有复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal