启用时间戳捕获

启用时间戳捕获,以指示事件序列设备为特定输入点的转换记录时间戳。
启用时间戳捕获
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图的“
    启用时间戳捕获
    ”列中,选择何时捕获每个输入点的时间戳:
    • 从关到开的转换
    • 从开到关的转换
    • 从关到开和从开到关的转换
      小贴士:
      通过选中或清除每列标题中的复选框可以一次性选中或取消选中该列中的所有复选框。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal