配置输入滤波器时间

滤波用来消除输入或输出信号中的高频振荡或尖峰信号。去除高频噪声后,该应用可根据输入或输出的变化更准确地执行操作。
配置输入滤波器时间
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图中,选择从 0 到 50 毫秒的“
    关 -> 开
    ”和“
    开 -> 关
    ”延迟时间,0 = 无滤波:
    • 关 -> 开
      。
      全部 16 个输入通道的下降沿滤波。
    • 开 -> 关
      。全部 16 个输入通道的下降沿滤波。
  3. 选择“确定”以保存更改。
    重要提示:
    输入必须至少在滤波器设置的持续时间内始终保持其新的状态。
    例如,如果将“
    关 -> 开
    ”的延迟设置为 2 毫秒,且输入为关,则输入必须至少保持开状态 2 毫秒,因为开状态将被数据中的设备识别和报告。如果输入保持在开状态 1.8 毫秒并随后转为关,输入设备不会识别开状态,因此会继续报告为关。
    由于输入电路硬件、客户切换设备或客户电源电压的缘故,滤波器时间并不会反映延迟。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal