关于 CST 锁定

使用协调系统计时器 (CST) 锁定可防止事件序列设备在其记录时间戳后覆盖输入数据。锁定可防止事件序列设备在其记录时间戳后覆盖输入数据。
在“
点
”视图中启用“
锁定 CST 时间戳
”后,设备仅对特定数目的输入转换(例如,每个点的 CST 模式下的第一次转换)记录时间戳,并忽略将来的输入转换,直到控制器清除已接收到的时间戳数据。
禁用“
锁定 CST 时间戳
”后,如果控制器确认数据的速度不够快,则设备将记录每次输入转换的时间戳,并可能会覆盖之前记录的时间戳数据。
在 FIFO 模式下,事件序列设备在记录首次输入转换的时间戳后立即以每个请求的数据包间隔 (Requested Packet Interval, RPI) 将当前事件的输入数据发送给控制器。
此功能在设备范围内设置,默认情况下已启用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal