关于振动检测

要检测连接到事件序列设备的故障输入设备,设备可以使用振动检测来检测连接到其中一个输入的设备发出的振动信号(例如,在连接故障时快速转换)并忽略这些数据。如果没有考虑到这一点,振动可引起设备为无效的输入转换记录时间戳。通常情况下,振动信号会使输入在相对较短的时间内错误地进行多次转换。
要为输入配置振动检测,必须定义特定时间段内可接受的输入转换数。
  • 如果输入转换数符合配置的时间段内指定的数字,则设备会将该点视为处于振动状态,认为输入设备有缺陷,从而忽略上一个转换(即从缓冲区中清除转换的任何时间戳数据)以及仍处于振动状态时的所有后续转换。
  • 如果指定时间的事件数少于定义的数量,则输入不会进入振动状态,并会为所有转换生成时间戳。
  • 如果输入处于振动状态,则该输入的相应故障位将置位。
  • 在某个点处于振动状态后,该输入上的所有转换都将被忽略,直到该点不再振动为止。如果配置的振动时间已过,并且输入上没有新的转换,则输入不再处于振动状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal