指定控制器处于编程模式时的输出状态

指定在控制器转换为编程模式时各个输出点的行为。在编程模式下,控制器的输出被忽略,并且输出会根据所选行为变化。
指定控制器处于编程模式时的输出状态
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    配置
    ”。
  2. 在“
    配置
    ”视图的“
    输出状态时间段 > 编程模式
    ”列中,为每个输出点选择以下选项之一:
    • 关。
      在编程模式下,输出为 0 或关。
    • 开。
      在编程模式下,输出为 1 或开。
    • 保持。
      在编程模式下,输出保持上一状态。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal