指定在编程模式下出现通信失败时的输出状态

指定控制器处于编程模式下出现通信故障时每个输出点的输出状态。
指定在编程模式下出现通信失败时的输出状态
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    配置
    ”。
  2. 在“
    配置
    ”视图的“
    当编程模式下通信失败时
    ”部分中,选择以下选项之一:
    • 保持输出处于编程模式状态
    • 将输出更改为故障模式状态
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal