“配置”视图参数

“
配置
”视图包含以下参数:
小贴士:
对于 1756 数字诊断输出设备,如果为“机架”配置了连接,则不支持诊断配置和 I/O 数据;如果为“数据”配置了连接,则支持诊断配置和 I/O 数据。支持的诊断由目录号确定。
参数
说明
输出状态时间段
编程模式
指定在控制器转换为编程模式时各个输出点的行为。
  • 关
    。在编程模式下,输出为 0 或关。
  • 开
    。在编程模式下,输出为 1 或开。
  • 保持
    。在编程模式下,输出保持上一状态。
输出状态时间段
故障模式
指定在通信故障且设备进入通信故障模式后每个点的输出行为。
  • 关
    。在通信故障模式下,输出为 0 或关。
  • 开
    。在通信故障模式下,输出为 1 或开。
  • 保持
    。在通信故障模式下,输出将保持在当前水平。
启用诊断并用于
现场电源断电
启用数字输出设备现场电源断电检测。此诊断仅适用于 1756 数字 AC 诊断输出设备。
启用诊断锁定
将设备上的每个点配置为锁定诊断成员,使其在被触发后保持置位状态。
当编程模式下通信失败时
指定当编程模式下通信失败时的输出行为:
  • 保持输出处于编程模式状态
  • 将输出更改为故障模式状态
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal