“点”视图参数

“
点
”视图包含以下参数:
小贴士:
对于 1756 数字诊断输入设备,如果为“机架”配置了连接,则不支持诊断配置和 I/O 数据;如果为“数据”配置了连接,则支持诊断配置和 I/O 数据。支持的诊断由目录号确定。
参数
说明
点
指示应用此配置的点。
启用状态更改
在输入点的状态发生变化时启用数据传输。
启用诊断并用于
断线
为设备上的每个点启用开路检测。
启用诊断并用于
现场电源断电
(仅限诊断交流输入设备)
启用对数字输入设备的现场电源断电检测。
启用诊断锁定
将设备上的每个点配置为锁定诊断成员,使其在被触发后保持置位状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal