配置输入滤波器时间

滤波用来消除输入或输出信号中的高频振荡或尖峰信号。去除高频噪声后,该应用可根据输入或输出的变化更准确地执行操作。一对“
关 -> 开
”和“
开 -> 关
”滤波器可用于一组 8 个输入点。
配置输入滤波器时间
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    配置
    ”。
  2. 在“
    配置
    ”视图中,为每个输入点组选择“
    关 -> 开
    ”和“
    开 -> 关
    ”延迟时间(以毫秒计):
    设备
    “关 -> 开”值
    “开 -> 关”值
    1756-IA16、1756-IA16I、1756-IM16I、1756-IN16、1756-IA32、1756-IA8D
    1 ms、2 ms
    9 ms、18 ms
    1756-IB16、1756-IB16I、1756-IC16、1756-IG16、1756-IH16I、1756-IV16、1756-IB32、1756-IV32、1756-IB16D
    0 ms, 1 ms, 2 ms
    0 ms, 1 ms, 2 ms, 9 ms, 18 ms
    重要提示:
    输入必须至少在滤波器设置的持续时间内始终保持其新的状态。
    例如,如果将“
    关 -> 开
    ”的延迟设置为 2 毫秒,且输入为关,则输入必须至少保持开状态 2 毫秒,因为开状态将被数据中的设备识别和报告。如果输入保持在开状态 1.8 毫秒并随后转为关,输入设备不会识别开状态,因此会继续报告为关。
    由于输入电路硬件、客户切换设备或客户电源电压的缘故,滤波器时间并不会反映延迟。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal