“配置”视图参数

“
配置
”视图包含以下参数:
小贴士:
对于 1756 数字诊断输入设备,如果为“机架”配置了连接,则不支持诊断配置和 I/O 数据;如果为“数据”配置了连接,则支持诊断配置和 I/O 数据。支持的诊断由目录号确定。
参数
说明
输入滤波器时间
指定一个值(以毫秒计),此值用来延迟从关到开(“
关 -> 开
”)和从开到关(“
开 -> 关
”)的转换。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
为诊断转换启用状态更改
将设备配置为在诊断数据更改状态之后立即传送包含更新的时间戳的诊断状态数据。如果未选择此功能,设备将以请求的数据包间隔 (Requested Packet Interval, RPI) 循环传输诊断状态数据,但是不会更新时间戳。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal