验证输出状态

验证输出的实际状态是否与受令状态一致(当受令状态为开时)。当输出点受令为开之后却错误地处于关状态,则会检测到故障。仅当输出点受令为开时,此诊断才可用。
先决条件
  • 确保为“数据”配置了连接。
验证输出状态
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图的“
    启用输出验证诊断
    ”列中,选中要验证的每个点对应的复选框。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal