运行脉冲测试

脉冲测试可以验证输出电路功能而无需更改输出负载设备的状态。脉冲测试会打开输出,同时确保在发出命令时产生输出。设备可以在输出负载设备有足够时间更改其状态之前检测输入变化。
先决条件
  • 确认控制器处于“运行”模式。
运行脉冲测试
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图的“
    脉冲测试
    ”列中,为每个输出点选择“
    测试
    ”。
  3. 选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal