“点”视图参数

“
点
”视图包含以下参数:
小贴士:
如果为“机架”配置了连接,则不支持诊断配置和 I/O 数据。如果为“数据”配置了连接,则支持诊断配置和 I/O 数据。支持的诊断由目录号确定。
参数
说明
输出状态时间段
编程模式
指定在控制器转换为编程模式时各个输出点的行为。
  • 关
    。在编程模式下,输出为 0 或关。
  • 开
    。在编程模式下,输出为 1 或开。
  • 保持
    。在编程模式下,输出保持上一状态。
输出状态时间段
故障模式
指定在通信故障且设备进入通信故障模式后每个点的输出行为。
  • 关
    。在通信故障模式下,输出为 0 或关。
  • 开
    。在通信故障模式下,输出为 1 或开。
  • 保持
    。在通信故障模式下,输出将保持在当前水平。
启用诊断并用于
输出验证
验证输出的实际状态是否与受令状态一致(当受令状态为开时)。当输出点受令为开之后却错误地处于关状态,则会检测到故障。仅当输出点受令为开时,此诊断才可用。
启用诊断并用于
空载
启用现场布线或负载缺少检测。仅当输出点受令为关闭时,才启用此诊断。
启用诊断并用于
现场电源断电
启用数字输出设备现场电源断电检测。此诊断仅适用于 1756 数字 AC 诊断输出设备。
启用诊断锁定
将设备上的每个点配置为锁定诊断成员,使其在被触发后保持置位状态。
脉冲测试
验证输出电路功能而无需更改输出负载设备的状态。脉冲测试会打开输出,同时确保在发出命令时产生输出。设备可以在输出负载设备有足够时间更改其状态之前检测输入变化。
当编程模式下通信失败时
指定当编程模式下通信失败时的输出行为:
  • 保持输出处于编程模式状态。
  • 将输出更改为故障模式状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal