检测设备现场电源断电

启用数字输出设备现场电源断电检测。此诊断仅适用于 1756 数字诊断输出设备。
先决条件
  • 确保为“数据”配置了连接。
验证输出状态
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图的“
    启用现场电源断电诊断
    ”列中,选中每个点的复选框以启用现场电源断电检测。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal