检测缺少现场布线或负载

启用现场布线或负载缺少检测。仅当输出点受令为关闭时,才启用此诊断。
先决条件
  • 确保为“数据”配置了连接。
检测缺少现场布线或负载
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图的“
    启用空载诊断
    ”列中,选中每个输出点的复选框以启用空载检测。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal