重置诊断

使用“
诊断
”视图重置每个输入点的诊断。
重置诊断
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    诊断
    ”。
  2. 在“
    诊断
    ”视图中,为相应的点和诊断选择“
    重置
    ”。
    • 电子熔断器。
      检测输出点何时出现温度过载或输出点是否触发了电子熔断器。当设备由于过高的电流而变得太热时会出现过载。不适用于 1756-IB16D 或 1756-IA8D。
    • 已锁定的诊断
      。重置已锁定诊断并清除通道的所有故障。如果故障仍存在,则故障将被再次锁定。当在适配器下添加具有机架优化连接的 1756-OA8E 时不适用。不适用于 1756-OV16E、1756-OB16E、1756-OV32E 和 1756-OB8EI。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal