启用诊断锁定

将设备上的每个点配置为锁定诊断成员,使其在被触发后保持置位状态。
先决条件
  • 确保为“数据”配置了连接。
启用诊断锁定
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    配置
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图的“
    启用诊断
    锁定
    ”列中,通过分别选中或清除所选点的复选框来启用或禁用诊断锁定。
    小贴士:
    通过选中或清除每列标题中的复选框可以一次性选中或取消选中该列中的所有复选框。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal