在状态更改时启用数据传输

在输入点的状态进行“
关 -> 开
”(低到高)和“
开 -> 关
”(高到低)转换时启用数据传输。启用此功能后,输入设备将以请求的数据包间隔 (Requested Packet Interval, RPI) 循环生成数据,并在所选点状态发生变化时立即生成数据。如果某个点未启用此功能,则输入设备仅按 RPI 循环生成该点的数据。
先决条件
  • 确保为“数据”配置了连接。
在状态更改时启用数据传输
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图的“
    启用状态更改
    ”列中,为想要启用状态数据传输更改的每个输入点选中复选框。
    小贴士:
    通过选中或清除每列标题中的复选框可以一次性选中或取消选中该列中的所有复选框。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal