在状态更改时传送包含时间戳的诊断状态数据

将设备配置为在诊断数据更改状态之后立即传送包含更新的时间戳的诊断状态数据。如果未选择此功能,设备将以请求的数据包间隔 (Requested Packet Interval, RPI) 循环传输诊断状态数据,但是不会更新时间戳。
先决条件
  • 确保为“数据”配置了连接。
在状态更改时传送包含时间戳的诊断状态数据
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    配置
    ”。
  2. 在“
    配置
    ”视图中,选择“
    为诊断转换启用状态更改
    ”。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal