搜索
PV1756Analog1
指定在编程模式下通信失败时的设备输出行为
选择在编程模式下出现通信失败时非隔离模拟输出设备的输出行为。
重要提示:
如果在运行模式下出现通信故障,则输出始终转入故障模式。
指定在编程模式下通信失败时的设备输出行为
在设备的选项卡上,选择“
通道
”。
在“
通道
”视图中,选择以下选项之一:
保持输出处于编程模式状态
将输出更改为故障模式状态
“通道”视图(输出)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal