指定实时采样时段

使用“
通道
”视图指定设备的实时采样 (Real Time Sample, RTS) 时段。RTS 速率指定模拟输入设备对输入数据进行采样的频率。
指定 RTS 时段
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    通道
    ”。
  2. 在“
    通道
    ”视图的“
    实时采样 (Real Time Sample, RTS)
    ”中,输入采样时段(以毫秒计)。
  3. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal