“通道”视图参数
“
通道
”视图包含以下参数:
小贴士:
可用参数因“
数据格式
”的选择而异。参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
输入类型 | 为通道设置输入类型。可用选项为:
|
输入范围 | 设置输入类型的输入范围。根据所选“ 输入类型 ”的不同,范围会有所差异。可用选项为:
|
信号上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号上限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限 ”。“ 信号上限 ”必须大于“信号下限 ”。 |
信号下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号下限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限 ”。 |
单位(信号) | 显示“ 信号上限 ”和“信号下限 ”所用的度量单位。 |
工程上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程上限 ”对应于“信号上限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
工程下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程下限 ”对应于“信号下限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
单位(工程) | 显示“ 工程上限 ”和“工程下限 ”以及通道输入值的度量单位。 |
数字滤波器 | 指定输入上数字一阶滞后滤波器的时间常数(以毫秒计)。数字滤波器可平滑设备上所选通道的输入数据噪声瞬态信号。该值为 0 时,将禁用滤波器。 |
禁用报警 | 确定是否生成过程报警。
|
实时采样 (Real Time Sample, RTS) | 指定设备扫描其输入通道的频率(以毫秒计)。扫描通道后,设备将多点传送数据。 所选的实时采样 (Real Time Sample, RTS) 时段适用于整个设备。不能为每个通道设置不同的值。 RTS 时段可控制设备准备新读数的频率。“请求的数据包间隔”(Requested Packet Interval, RPI) 控制设备将其当前读数发送至控制器的频率。理想情况下,RTS 和 RPI 应该相同,这样每个读数只在采样之时发送一次到控制器。 |
设备滤波器 (-3 dB) | 可使从指定频率开始的输入信号衰减。频率高于选定频率的输入信号衰减更多。低于选定频率的频率几乎不会衰减。 所选设备滤波器频率适用于整个设备。不能为每个通道设置不同的值。 |
提供反馈