指定实时采样时段
使用“
输入通道
”视图指定设备的实时采样 (Real Time Sample, RTS) 时段。RTS 速率指定模拟输入设备对输入数据进行采样的频率。使用“通道X
”视图配置每个通道。指定 RTS 时段
- 在设备的选项卡上,选择“输入通道”。
- 在“输入通道”视图的“实时采样 (Real Time Sample, RTS)”中,输入指示设备输入采样频率的时间(以毫秒计)。
- (可选)选择“与其他设备同步采样”以同步机架中所有 1756-IF4FXOF2F 设备的采样时间。
提供反馈