启动设备校准
校准设备输入和输出以获得最佳精度。应用程序校准屏幕将引导您完成整个过程。
先决条件
- 确认控制器已联机且处于编程模式。
- 停止输出设备正在控制或输入设备正在跟踪的过程。校准过程中控制可能被削弱。
- 断开输入信号并连接测试信号。依赖正常输入信号的任何控制在校准过程中将不拥有这些信号。
- 断开连接输出信号并连接合适的测量仪器。依赖此设备的输出的任何控制在校准过程中将不拥有这些信号。
- 可以在多个输入范围内校准 1756-OF4 和 1756-OF8 设备。在配置视图中选择适当的“输出范围”或“输入范围”。重要提示:
- 进入校准过程将导致所有输入通道保持它们的当前值和故障。控制可能被削弱。
- 校准直接与以下设备交互:该设备支配正试图使用它的任何控制器。
- 控制可能被校准过程削弱。
- 开始校准过程时,如果实时连接当前处于打开状态,则所有设备点都存在故障。
启动设备校准
- 在设备的选项卡上,选择“校准”。
- 在“校准”视图中,选择“启动校准”。
提供反馈